结果:找到"网络串口透传 CH9120",相关内容850条
  • 适合车载低功耗外置电压看门狗监控的蓝牙透传模块SRWF_BL80
  • 1.1概述SRWF_BL80低功耗蓝牙模组是一款基于嵌入式SOC芯片研发的高性能蓝牙模组,模组采用邮票型接口,小巧精致,主要端口均引出,方便使用,帮助用户绕过繁琐的射频硬件设计开发与生产,用户可以在此基础上轻松实现蓝牙应用的开发,缩短研发周期,抢占市场先机。1.2模块特点超小尺寸:15*19*0.8mm1.5mm间距邮票孔封装工作电压支持2.2~3.6V工作温度支持-40~+85℃内部集成32位MCU接收灵敏度:-90dBm@1Mbps最高发射功率:13dBmGFSK通信方式1.3功能特点1、支持BLE4.2。2、距离可达50m。3、通知模式发送速率大于15Kbyte/s。4、通知模式接收速...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 车载 模块 发帖人:森蕊芯电子 发帖时间:2020-09-09 14:29:00
  • 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
  • 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
  • 实测蓝牙串口透传模块
  • 上个帖子给大家介绍了蓝牙串口透传芯片CH9141,这期就选取一款样板测试下,就和大家分享一下。为什么说其中一款呢,因为蓝牙串口透传模块一般以邮票板出货,而EVT评估板则更方便测试体验。这里解释下区别邮票板:面积相当小,就一毛钱吧。就是芯片的封装转换板。QFN28的芯片很难手工焊接,这个邮票板极大降低了使用者焊接成本及难度,只需要当作一个SOP的贴片器件使用,焊接操作无压力,这点我很喜欢。评估板:就是邮票板焊接在了基板上,基板引出插针,直接插线测试就好,非常方便,待会儿给大家演示的就是这个。测评环节(一)了解功能及工作原理看介绍这款蓝牙串口透传芯片支持广播模式、主机模式和从机模式,支持蓝牙BL...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: 蓝牙 蓝牙 CH9141 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-22 17:55:00
  • 【免费赠送】沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!
  • 活动形式:芯联网,免费享!沁恒网络系列模块免费申请有奖测评!三款任意挑!CH395,CH9120及CH9121三种网络模块,坛友按需挑选!首先简介:CH395为以太网协议栈芯片,用于单片机系统进行以太网通讯。CH395自带10/100M以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY),内置TCP/IP以太网协议栈固件。单片机可以通过CH395轻松连接以太网。如果想要更方便快捷的单片机联网方式还可以考虑串口转网络芯片CH9120及CH9121,CH9120/CH9121芯片对用户来说是纯硬件联网方案,单片机端无需编程,CH9120/CH9121可以在单片机串口和以太网接口之间双向透传数据,适合老产...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机联 CH395 CH9120 CH9121 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-08-16 10:43:00
  • 蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
  • 随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。一.应用框图二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势>串口和蓝牙数据双向透明传输>符合BLEV4.2规范>支持蓝牙广播、主机、从机模式>支持串口AT指令配置和蓝牙配...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-25 17:51:00
  • 网络串口透传芯选择
  • 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
  • CH9141串口蓝牙透传方案
  • 方案概述蓝牙技术的普及与发展,为传统设备提供了一种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。CH9141内部集成了BLE协议栈,无需编程,即可轻松实现串口和蓝牙数据包的双向透明传输,借助CH9141透传模块,客户可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口设备扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。CH9141串口蓝牙透传模块支持蓝牙主机、从机和广播模式,可以通过串口AT指令和蓝牙配置,使用方便。串口波特率最高支持921600bps,此外,CH9141还支持IO和ADC扩展。应用框图功能特点串口和蓝牙数据双向透明传输符合BL...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WCH 沁恒 蓝牙 CH9141 发帖人:WCHCN 发帖时间:2019-01-24 14:59:00
  • CH9121网络串口透传方案
  • 概述随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCPCLIENT、TCPSERVER、UDP3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH9121 WCH 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 10:00:00
  • 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
  • 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
  • 介绍一颗低功耗蓝牙(BLE)SPI串口透传芯片
  • Holtek针对低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)的应用,推出透传(TransparentTransmission)专用的BC7601及BC7602低功耗蓝牙透传控制器。适合健康医疗产品(HealthCareProducts)、家电产品(HomeAppliances)、智能设备信息探询(Beacons)等应用。BC7601及BC7602整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),内建直流变换器(DC/DCConverter)及线性稳压器可支持宽广范围的单电源供电。接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。并拥有低耗...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 低功耗蓝牙 BLE 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-11 22:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: